TI 전 세계 환경, 안전 및 보건 팀의 리더가 환경 지속 가능성에 대한 회사의 오랜 역사와 환경에 미치는 영향을 줄이는 방법을 공유한다.
TI는 수십 년 동안 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 주력해 왔다. 제조 효율성 창출부터 온실가스(GHG) 배출량 감축 등 다양한 지속 가능성 목표를 설정하고 이를 달성하고 있다.
그리고 그 영향력은 상당하다. 2022년도 기업 사회 공헌 보고서에 보고된 바와 같이, 2015년 이래로 TI는 온실가스 배출량을 23%, 각 집적 회로를 만드는 데 사용되는 에너지를 28% 줄였다. 매년 환경 보호 프로젝트를 통해 수백만 갤런의 물 사용을 줄이고 있고, 폐기물의 90%를 매립지로 보내지 않고 있다.
하이디 민즈 (Heidi Means) TI 전 세계 환경, 안전 및 보건 담당 부사장은 최근 TI의 오랜 환경 책임의 역사와 지속 가능성 전략의 일환으로 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 취하고 있는 조치에 대해 논의했다.
질문: TI에 환경 지속 가능성이 중요한 이유는 무엇인가요?
하이디 민즈: TI의 포부 중 하나는 개인적인 자부심을 느낄 수 있는 회사, 우리 스스로도 이웃으로 원하는 상의 회사가 되는 것입니다. 그리고 TI의 가치 중 하나는 신뢰성이며, 이는 정직하게 행동하고 옳은 일을 하며 사회적으로 책임감 있는 방식으로 운영한다는 의미입니다. 환경 지속 가능성은 TI의 가치와 포부를 실현하는 방법 중 하나이며, TI가 큰 자부심을 가지고 있는 부분입니다.
따라서 매년 수십억 개의 칩을 제조하는 글로벌 기업으로서 TI는 환경 친화적인 방식으로 운영해야 할 사회적 책임이 있습니다. TI는 직원, 고객 그리고 사람들의 생활 터전인 커뮤니티의 환경, 건강 및 안전을 보호할 수 있는 방법으로 사업을 영위하기를 원합니다.
질문: TI는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 어디에 중점을 두고 있나요?
하이디: TI의 포부는 우리가 사업을 어떻게 운영할지 안내하는 길잡이이자 환경을 생각하는 경영으로 지속적으로 개선하겠다는 마음가짐의 초석이 됩니다.
보다 지속 가능한 미래를 만들기 위한 수십 년에 걸친 여정의 일환으로, TI는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 조치를 지속적으로 취하고 있습니다. 여기에는 환경의 열을 가두어 지구의 온도를 올리는 온실가스 배출을 줄이는 것도 포함됩니다. 지난 해 TI는 에너지, 자재 및 물 소비, 온실 가스 배출을 줄이기 위해 회사 전체에서 수백 개의 프로젝트를 실행했으며, 제조 현장에서 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 새로운 기술과 혁신에 대한 투자를 계속하고 있습니다. 예를 들어, 2018년부터 2022년까지 TI의 에너지 절감 프로젝트를 통해 연간 총 320기가와트시의 에너지 소비를 절감했습니다. 미국 일반 가정 3만 가구의 소비량만큼 줄인 셈입니다.1
앞으로도 제조 역량을 확대함에 따라 에너지 사용, 온실가스 배출, 물 사용 및 매립 폐기물 발생을 줄이기 위해 다년간 지속가능성에 대한 노력이 계속될 것입니다.
질문: TI의 온실가스 배출은 어디에서 발생하며, Scope 1 및 Scope 2 배출을 줄이기 위해 무엇을 하고 있나요?
하이디: 이 질문에 답하기 위해서는 TI가 외부 공급업체에만 의존하기보다는 자체 보유한 웨이퍼 팹 및 조립 테스트 현장에서 내부 제조 능력을 높이는 데 투자하는 전략을 취하고 있음을 이해해야 합니다. 생산 능력을 키우고 생산량을 늘리면서 자체 제조를 통해 환경 지속 가능성 결과, 특히 scope 1 및 scope 2 배출량을 더 잘 관리할 수 있는 이점을 누릴 수 있습니다.
TI가 제조 공정에서 집중하고 있는 분야 중 하나는 반도체를 만드는 데 사용되는 가스와 화학물질에서 발생하는 배출량입니다. TI는 지구 온난화 가능성이 낮은 대체 가스와 화학물질을 사용하고, 첨단 제조 도구와 기술을 구입하고, 반도체 제조에 사용되는 배기 가스를 처리하는 일부 도구에 사용 시점 열 저감 장치를 설치함으로써 이러한 배출을 줄이기 위해 수년 동안 투자해 왔습니다.
온실가스 배출의 또 다른 원인은 공장과 기타 사업장을 계속 운영하기 위해 사용하는 전기로, 이는 scope 2 배출에 해당합니다. TI는 재생 에너지원을 통한 전력에 지속적으로 투자하고 제조, 배송 및 유통 운영을 최적화하기 위한 조치를 취하고 있습니다.
장기적으로는 화학, 기술 및 저감 이니셔티브 등 미래의 지속 가능성 혁신을 위한 연구에 자금을 지원하는 여러 산업 컨소시엄의 회원이기도 합니다.
질문: TI가 제조 용량을 계속 늘리고 있는 상황에서 최신 현장의 지속 가능성을 어떻게 높이고 있나요?
하이디: TI는 새로운 공장과 사무실을 최대한 효율적이고 지속 가능하며 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design) 인증을 획득할 수 있도록 설계하고 설비하고 있습니다. LEED는 세계에서 가장 널리 인정되는 그린 빌딩 시스템 등급입니다.
예를 들어 텍사스주 리처드슨에 위치한 RFAB는 세계 최초의 친환경 LEED Gold 인증을 받은 반도체 제조 시설입니다. 그로부터 거의 10년이 지나 RFAB2가 제조 공장으로는 네 번째로 가장 최근 LEED 인증을 받았습니다. RFAB2는 고성능 친환경 건물의 지속 가능한 설계, 건설 및 운영을 위해 미국 그린빌딩협의회(USGBC)로부터 더 엄격한 LEED Gold v4 인증을 미국에서는 첫 번째로, 세계에서는 네 번째로 획득한 웨이퍼 팹입니다. RFAB2는 연간 7억 5천만 갤런의 음용수와 약 8만 메가와트시의 에너지를 절약할 것으로 예상됩니다. 또한 이 공장은 책임감 있게 조달된 자재를 사용하여 건설되었으며, 건강한 근무 환경을 조성하는 방식으로 설계하여 지어졌습니다.
질문: 2022년에 TI는 그 어느 때보다 더 많은 재생 에너지원에서 전기를 사용했습니다. 향후 재생 에너지 사용에 대한 계획은 무엇이 있나요?
하이디: 지난 몇 년 동안 TI는 온실가스 배출을 줄이기 위한 노력의 일환으로 재생 에너지의 전기 사용량을 점진적으로 늘려왔으며, 앞으로도 재생 전기 사용을 더욱 확대하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 예를 들어, 2022년에 텍사스 북부 사업장에 47메가와트의 태양광 전력을 공급받기 시작했으며, 2023년에는 18메가와트의 풍력을 추가했습니다. 또한 인도 방갈로르에 위치한 사무실에 옥상 태양광 시스템을 설치하여 필요한 전력의 일부를 공급하기 시작했습니다. TI는 재생 전기 사용 기회를 고려할 때 위치, 투자 요건, 규모, 시기 등의 요소를 지속적으로 검토합니다.
질문: 지속 가능성을 개선하기 위해 우리가 회사로서 하는 일을 넘어, 회사가 설계하고 제조하는 반도체 장치가 환경 개선에 어떤 역할을 할 수 있을까요?
하이디: 에어컨, 세탁기, 건조기부터 데이터 센터의 전력 절감에 이르기까지 거의 모든 애플리케이션에서 에너지 사용량을 줄일 수 있는 기회가 있습니다. 반도체는 고객이 지속 가능성을 개선하기 위해 혁신하는 새로운 방식으로 에너지의 미래를 가능하게 합니다. 예를 들어, TI의 제품은 이전보다 주행 거리가 더 긴 차세대 전기 자동차, 그리드에서 소비자까지 에너지를 지능적으로 관리할 수 있는 태양광 및 에너지 저장 시스템을 가능하게 합니다.
또한 TI는 기업들이 TI 기술을 활용하여 에너지를 보다 효과적이고 효율적으로 수집, 변환 및 분배하는 보다 지속 가능한 에너지 에코시스템을 구축하여 화석 연료에서 재생 에너지원으로의 전환을 가속화할 수 있도록 지원하고 있습니다.
반도체 제품이 환경에 미치는 영향을 줄이는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 앞으로 더욱 중요한 역할을 하게 될 다양한 방법을 생각하면 매우 흥미롭습니다.
1“미국 가정에서 사용하는 전기의 양은 얼마나 될까요?” 참조 2023년 9월 13일(미국 에너지 관리청)